This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:探测器温度误差 TMP006

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM, TMP006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1407857/dlpnirnanoevm-detector-temperature-error-tmp006

Thread 中讨论的其他器件:DLPNIRNANOEVMTMP006

工具与软件:

我刚买了2 DLPNIRNANOEVM。 使用 Windows GUI v2.1时、检测器的温度和环境温度会出错(分别为-0.01°C 和338821.6°C)。 这会在扫描过程中引发错误消息(TMP006、Write register error)。 可以在两个传感器上观察到这种行为。 您能建议解决方案吗?

提前感谢、

Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denis、

    我明天不得不看这件事、因为今天美国劳动节假期办公室已经关闭。

    FIZix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    感谢您的回答。 我很乐意获得有关该主题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    给 Ma 留出一天的时间咨询最熟悉这个 EVM 的团队。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Denis、

    我已经追查了这件事、并就此与团队进行了讨论。  事实证明、温度传感器现已过时、不再生产。  没有替代产品。  您可以忽略比太阳温度表面温度更高的温度。   

    即使出现错误、扫描仍应返回扫描数据。  可以忽略此错误。  我们已记下了反馈。

    如果此错误导致软件无法返回数据、请告知我们。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢您提供此信息。 其他一切都有效地正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denis、

    感谢您让我们知道。  我们计划就这种影响提出一项建议。  传感器实际上并不用于获取读取、但它会尝试将其写入寄存器并触发错误。

    FIZix