This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC API 可以更改图形顺序条目吗?

Guru**** 1854970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1405140/dlpc3478-dlpc-api-can-changes-the-pattern-order-entry

器件型号:DLPC3478

工具与软件:

 您好!

 我尝试使用 DLPC API 1.1 dlpc347x_samples.c 编写图形集和图形顺序条目

 当我使用 GUI 时、完全成功地更改了模式集及其配置。

 我使用 DLPC API 来更改图形集、它会起作用。

 但我未能使用 DLPC API 1.1更改图形顺序表条目。

 示例代码使用虚拟模式顺序条目、因此我编辑了代码、但它不起作用。

我的代码:

 

如何使用 DLPC API 更改图形顺序条目?

 DLPC34XX_WritePatternOrderTableEntry ()和 DLPC34XX_WritePatternConfiguration ()有何不同?

我尝试使用 DLPC34XX_WritePatternConfiguration (),但它仍然不起作用。

有人使用 gcc 成功构建?

下一步可能会构建 Linux 操作系统。

我想如果我得到 Linux cypress USB libraries 那么它可以工作。 对吧? (CypressUSB.dll 和 CypressUSB.lib 至.so 或其他文件。)  

有人帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、您好!

    DLPC3470和 DLPC3478软件编程指南中可以找到这些差异

    DLPC34XX_WritePatternOrderTableEntry ()[98h]-"定义新的图形顺序表或重新加载存储在闪存中的图形顺序表(假设存在一个图形顺序表)。 它仅适用于内部图形流模式。"

    DLPC34XX_WritePatternConfiguration () [96h]-"定义图形特性。 仅当用户发送写入工作模式选择命令(第3.1.1节)并选择了外部图形流模式或启动界面模式时、才会应用此命令定义的设置。"

    我假设您既有 LoadFromFirmware 又有 LoadFromFile ="false"?

    如果您希望私下发送给我、那么附加您的.c 文件可能会更容易。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8666.dlpc347x_5F00_samples.c

    感谢 Aaron!

    是的、我设置了  LoadFromFirmware 和 LoadFromFile ="false"参数、并将发送一条包含  c 文件的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、您好!

    我已与我的一些团队成员就您的问题进行了沟通、他们将很快作出回应以帮助解决这一问题。

    感谢您的耐心回答!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、您好!

    我们已开始进行实验、以便重现我们实验室中提供的 EVM 和 API 的相同问题。

    调试正在进行中、将在几天后提供更新。

    乍一看、API 1.1似乎需要更新才能使用 TI.com 上提供的最新固件

    您能否从 EVM 读取并共享固件版本?

    谢谢!
    Shivakumar。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shivakumar。

    以下是固件版本和软件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    感谢您的分享。 Shiva 还在做这件事。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。
    我读了 Kirthi 的信息,并解决了这个问题。 非常感谢 Kirthi!
    现在、我要在 Linux 操作系统中构建该 SDK。
    是否有人在 Linux 中尝试构建此 SDK?
    如果有人可以构建它、请共享步骤和第三方库。
    谢谢!
    尹宰相