This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670RE:如何正确选择 DLP 产品

Guru**** 1829340 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420AEVM, DLP801RE, DLP800RE, DLP780TE, DLPC7540EVM, DLP650TE, DLP650TEEVM, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406514/dlp670re-how-to-correctly-select-dlp-products

器件型号:DLP670RE
主题中讨论的其他器件:DLP801REDLP800RE、DLPC4420AEVM DLP780TEDLPC7540EVM、DLP650TEDLP650TEEVMDLPC7540

工具与软件:

大家好、TI 团队:

   我  为我们的投影仪选择高亮度 DLP 产品、在 TI 网站上找到显示器和投影仪 DLP 产品、关于如何 选择 DLP 产品我有一些问题:

1、分辨率与亮度、阵列对角线?之间存在相关性

例如、阵列 对角线相同的、、为什么 DLP801RE   的最大亮度是13000LM、、而 DLP800RE 的最大亮度是7000LM?

2、DLP780TE、演示 评估 板 DLPC4420AEVM 为何使用 FPGA?

3、有供 用户使用的选择指南?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗建勇,您好!

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    1.导航到" 显示与投影产品概述" 页面、您将看到一个显示亮度与分辨率的表格。  TI 提供各种 HEP DMD、以满足不同的亮度范围。  因此、尽管它们具有相同的阵列大小、但这些不同的器件(DLP800RE、DLP801RE)能够提供不同的功率密度等级、该等级在各自的数据表中指定。

    2. DLP780TE 是一款支持4K 超高清(3840x2160)分辨率的器件。 这意味着数据需要更快地传输到 DMD、因此我们利用 FPGA 来分离左右数据、然后将其馈送到不同的控制器、即它提供给 DMD 的控制器分辨率为全帧数据的1920x2160。

    3.请参阅#1、因为这是基于所需分辨率和照明进行选择的指南。 如果您需要可筛选的表格、可以利用完整的 显示和投影产品表 、并按您所需的亮度、分辨率、帧速率当然还有价格进行筛选。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、Aaron Black、实际上我们 更喜欢在主控制器板上使用不带 FPGA 的解决方案、因为它可以 简化设计。

    我发现 DLP650TE、演示板是 DLPC7540EVM +DLP650TEEVM、它  没有使用 FPGA、 它是实现4K 数据处理的 DLPC7540内部算法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建永:

    Aaron 正在研究这个问题、但我们需要在下周才能更好地回答您的问题。 我们的节假日为周一、因此请预计我们的回复会延迟。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我会 等你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建永

    感谢您的耐心。 如果我没有错的话,亚伦应该在本周的某个时候回到你的身边。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    DLPC7540 可实现高达60Hz 的4K 数据处理、这是正确的。  DLPC7540是一款高分辨率控制器、可提供许多作为解决方案的器件。

    我建议您并排比较两个器件的功能方框图(第7.2节)。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、Aaron Black。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建永:

    再次感谢您通过 E2E 与我们联系。

    如果还有其他问题、请随时打开另一个主题。

    此致!

    亚伦