请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3479 主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、、 DLPA3005
工具与软件:
您好!
我使用自制电路板、硬件结构为 dlp4710lc + dlpc3479 + dlpa3005。
当使用显示-外部视频模式时(05寄存器设置为00)、RGB888模式(07寄存器设置为43)、外部输入为1280*800@60Hz。
DLPC4710LC 是否按顺序显示 R[7:0]、G[7:0]、B[7:0]? 还是其他某个顺序?
每个8位图形的曝光时间是多少? 黑暗时间是什么?
每个8位图形的曝光时间和黑暗时间是否相同?
请帮助分析原因,非常感谢!