This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:製品の状態、外形図等について μ A

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408193/dlpdlcr3010evm-g2

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具与软件:

お世話になっております.μ A
名城大学の石川と申します.μ A

今回、貴社の製品であるDLPプロジェクタであるDLPDLCR3010EVM º C 至 G2の購入を考えています.º C
そこで、設計上の質問として μ A

・HDMIコネクタはmini º C 至 HDMIコネクタではなく表示通りHDMIコネクタなのか º C
・ねじや部品等の位置関係を知りたいので外形図等の資料がないのか μ A

についてご教授していただきたいと考えています.μ A

お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DLP3010EVM-G2上的 HDMI 部分是一个迷你 HDMI 端口。 所有可用的机械和电气参考设计文档都可以在参考设计页面(此处)上找到。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。 您一直很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、很高兴提供帮助。

    此致!

    Maximus