请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4430EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC7540EVM
工具与软件:
您好、TI 团队!
我看到0.67、0.78和0.8 DMD、、我发现他们的演示板使用了 DLPC4430EVM 、、但我找不到 DLPC4430EVM 设计文件、、因为 DLPC7540EVM 是 DLPR092A.ZIP 。
好的、您能给我发送 DLPC4430EVM 设计文件吗? 或者在哪里可以找到它们?
谢谢!