工具与软件:
大家好、我已经按照快速入门说明完成了 DLP230NPEVM 设置。
给定的样本运行良好、但当我运行 init_parallel_mode.py 时、仅出现黑屏。
有没有遗漏的东西?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我已经按照快速入门说明完成了 DLP230NPEVM 设置。
给定的样本运行良好、但当我运行 init_parallel_mode.py 时、仅出现黑屏。
有没有遗漏的东西?
谢谢你。
您好、Akhil、我很抱歉迟到了。
如您所述、我更改了视频时序、但没有其他更改。
按照表9-1中的说明进行操作。 在用户指南中、调整了 原始 HDMI 时序设置下的帧速率(58Hz~61Hz)和像素频率(125MHz~132MHz)值:
HDMI_group=2
HDMI_MODE=87
我还使用默认设置" HDMI_MODE=82 (1080p@60)"和" 85 (720p@60)"进行了测试、但并行模式仍然不起作用。 但是、其他示例代码也能按预期工作。 我是否更改了一个无关的参数?
谢谢你。
此致、
Kim
您好、Kim、
使用 TI 提供的配置文件时、根本不应编辑 HDMI_GROUP 和 HDMI_MODE。
您可以尝试在 TI 提供的配置文件底部编辑 dpi_group、dpi_mode 和 hdma_timings。
可能需要提高 GPIO 驱动强度以比默认的58Hz 更高的帧速率运行。 wiringPi 工具已被弃用、但论坛中有非官方支持、旨在用于实现该工具。 您可能必须四处查看。
再次查看此表、应更改 HDMI_timings、并增加 GPIO 驱动强度。
此致!
John