This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DLP 系列241 DMD 文件要求

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1404564/dlp4500nir-dlp-series-241-dmd-files-requirement

器件型号:DLP4500NIR

工具与软件:

我们想将 DLP4500NIRFQE 用作 DMD、也参考了应用报告"DLPRegistered241系列 DMD 和系统安装概念"。 但是、我们无法找到对报告中提到的3D-CAD 文件(DLPC066至069)引用的访问权限。 您能向我发送这些模型文件或其他指向它们的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyao、

    请留出一天或两天时间查看 CAD 文件是否可用于此目的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyao、

    很抱歉、这方面的延误比预期的要长。  我们仍在尝试查找文件。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiyao、您好!

    请接受我发送给您的朋友请求、以便我可以将文件提供给您。

    Fizix