This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR230NPEVM:DLPDLCR230NPEVM 意外地按照 DLCR2000的配置结构进入程序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1410285/dlpdlcr230npevm-dlpdlcr230npevm-accidentally-followed-the-configuration-structure-of-dlcr2000-entered-the-program

器件型号:DLPDLCR230NPEVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

工具与软件:

您好、

根据2000主板输入(__LW_AT__dtoverlay = dpi18)(overscan_left (right、top、bottom)=0)(framebuff_width=854、framebuff_height=480、这三个程序) 接着 D _host_irq 保持闪烁、然后重新启动以恢复先前的设置、然后重新启动、这一次仅闪烁灯亮起、投影仪灯不亮(其他灯亮起)

 是否可以回复出厂设置? 意外使用230 (2000!)

请帮助回答、谢谢  

你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否意外地在 DLP230 EVM 上使用了 DLP2000闪存映像、或者它只是 Raspberry PI 配置参数? 请提供有关您所做工作的更多详细信息。

    如果闪存映像不正确、我们要求您相应地使用正确的映像更新 EVM 的闪存映像。

    如果是 Raspberry PI 配置、则需要进行 ssh 或通过编辑配置文件直接更新 Raspberry PI 配置。

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚使用了 Raspberry Pi 的配置参数、这是 DLP2000 Raspberry Pi 的参数、如果 PI 的配置不正确、即使 PI 不连续、EVM 也不会显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLPDLCR230NPEVM 应在不使用 RaspberryPi 的情况下启动。 DLPDLCR230NPEVM 已在支持 Python 软件包中具有 RaspberryPi 配置文件。 请使用此文件而不是另一 EVM 的配置文件。

    此致!

    John