This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5532PROJHBQ1EVM:机械和光学模型/图纸

Guru**** 1829660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1407744/dlp5532projhbq1evm-mechanical-and-optical-models-drawings

器件型号:DLP5532PROJHBQ1EVM

工具与软件:

是否有此 EVM 的 CAD 模型或机械制图? 还是至少要考虑封装尺寸?   

此外、您是否有投影透镜设计(例如 Zemax)或相关图纸?

谢谢!

TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toni:

    今天是美国的节日,所以我们明天将探讨这些请求。  感谢您的耐心。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toni:

    我向 EVM 模块的原始制造商索取这些文件。  我正在等待回复。

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TONI:

    我向您发送了朋友请求。  我可以单独为您提供论坛之外的文件。  我们最终会将它们发布到 TI.com、但在此之前我会向您提供它们。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    幸会。 我批准了请求。 如果您可以共享文件、这将非常有帮助!

    TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toni:

    请在论坛之外查看 Jason、因为他会在论坛之外为您提供这些信息。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我收到了文件,非常感谢您的大力支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主题现已解决。