This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5531Q1EVM:该器件无法与计算机软件正常通信

Guru**** 1829670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408589/dlp5531q1evm-the-device-cannot-communicate-properly-with-the-computer-software

器件型号:DLP5531Q1EVM

工具与软件:

确保连接了电源并正确连接了计算机后、打开 EVM 测试软件、您可以看到通信接口已连接、但信号源无法正常显示且存在错误。 附件是错误信息图、希望能够帮助解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您联系我们。 我需要更多信息来调试该问题:

    1. "Connection"页面中是否识别了 SPI 至 USB 或 I2C 至 USB 适配器?
    2. 您能否提供"错误历史记录"页面中列出的错误的屏幕截图?

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是连接页面和错误记录页面、它们会不断提醒我系统是否正确连接以及电源是否打开、但我已确认没有问题。 还有另一个值得注意的错误、如帖子的第一张图片所示、它显示301。 我也检查了相关的错误代码,但我还没有找出问题是什么,我希望我能得到帮助解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ?、

    您的设置是否与您使用的任何通信协议匹配? 您可以在"连接设置"选项卡中编辑这些设置。

    我看到您有一个 Cheetah (TM)适配器。 以下是我的设置:

    您是否可以发送您的屏幕截图或确认您的屏幕截图是相同的?

    我过去注意到的另一点是、损坏的 DMD 或 DMD 加上覆盖引脚的热膏可能会导致通信错误。

    请查看连接不正确是否会导致问题、并测试是否可以在未安装 DMD 的情况下进入待机模式。 如果您可以在 STANDBY 模式下对新的二进制文件进行编程而未安装 DMD (或如果使用 BOOTHOLD 模式)、则至少可以确认 SPI 通信正常工作。 否则、我们可以进一步调查。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接设置页面如图1所示、图2是我的接线方法。 仅风扇未连接。 图3显示、连接所有电线并打开电源后、DMD 可以正常显示开机屏幕、计算机屏幕将闪烁一次、指示屏幕信号源已连接。 当前的问题是它无法连接到计算机软件来控制测试板。 它只能在开机时显示开机屏幕。 DMD 芯片应该没有问题。 您提到了检测 SPI 通信。 我尝试删除 DMD、但失败了。 是否有其他方法可以检测它? 此外、我在通电时使用热成像技术扫描其温度状态。 在图4中、有两个高温位置。 图中红色框中的器件 TFP401A1的温度约为46、绿色框中的两个电容器应标记为 R604和 R605、温度约为40°C。 希望尽快沟通解决。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ?、

    感谢您的更新。 是否存在 SPI 电缆状态不佳的情况? 您是否有可以使用的备件? 我猜适配器电缆可能会在某种程度上损坏吗? 请允许我多花些时间思考这个问题、但请告诉我电缆是否是罪魁祸首。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用万用表测试 SPI 适配器电缆的连续性、未发现任何断开问题。 我没有任何其他替换适配器、正在准备尝试新适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其替换为全新的 Cheetah USB 转 SPI 适配器、但问题与之前一样-计算机软件无法连接到 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    301是由 Control Program (而不是 DLPC230)报告的通信错误。  在您的第一个帖子中、我还看到了 GPIO 配置问题。 这让我觉得问题出在工具本身。

    我可以问 ACP 安装的位置是什么吗? 我还建议我们进行电话会议、以便更快地解决问题。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在尝试更换适配器电缆时遇到的错误。 由于未购买终端、因此需要手动接线、这可能会导致接触不良。 这些错误是否可以证明电缆有问题? 或者可能存在其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意与您进行电话会议以解决该问题。 我如何联系您或您是否希望我留下我的联系信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实表明适配器电缆有问题。  我建议仔细检查连接、DLPC230 SPI 端口到 Cheetah 输入端口、尤其是 MISO 和 MOSI 线路。

    如果这都是正确的、让我们打电话。 我将发布一条私人消息、我们可以通过该消息分享联系方式。

    此致、
    Aishwarya.