This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:Pat_RDY 失败

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1395988/dlpc3479-pat_rdy-fail

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件:DLP4710LC

工具与软件:

 DLP4710LC 和 DLPC3479的方法进行校准。

即使提供了 PROJ_ON、我们现在也会遇到无法看到 PAT_RDY 失败的问题。
它的失败率是1/500。

我们可以 通过 再次提供 PROJ_ON 来恢复。

我想获得这些信息  
是否知道? 或者我们是否有 任何具体的原因,它失败?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    您能帮助我更详细地了解您的设置吗? 您使用的固件版本是什么? 您是否正在利用  TI.com 上提供的 DLPC4710EVM-LC?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    感谢您的快速响应。

    我们正在 参考 EVM 电路图使用内部生成的电路板。

    固件版本为 v8p3p0。

    此致、

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    请告诉我 您的操作过程、我将尝试从我的末端重新创建

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron San

    非常感谢您的 帮助。

    这是我们在下面的过程、

     ---

    将 PROJ_ON 设置为低电平

    等待50ms

    将 PROJ_ON 设置为高电平

    由 PROJ_ON 复位后、我们 通过 I2C 将参数发送到 DLPC3479、

    将 XX 设置为54h (XX 为各种值)

    将 XX 设置为98h (XX 是参数)

    将04h 设置为05h (工作模式选择 内部图形流模式)
    将00h 设置为9Eh (内部图形控制)

    等待 PAT_RDY 500ms  

     ↓μ A

    通常可以检测到 PAT_RDY 激活
    但是、它的失败率是1/500。

    如需更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    有一个新的固件版本、其中包含多个错误修复程序、 我可以在固件更新上线后再回来。

    我将继续尝试并复制这些内容、但该软件应该很快就会推出、您也可以很快在结束时对其进行测试。

    我会尽快更新您的信息!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好
    我期待发布

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    同样、我会及时向您通报最新情况。 谢谢!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    我刚刚与发布该软件的团队成员讨论过、该更新与 PAT_RDY 无关、但如果您已经运行了自动化、可能值得进行调查。

    此修复程序将使用以下文件 dpp3479_dual_asic_8.3.1.img

    我想进一步了解您将什么定义为"故障"、您在 Patten 就绪线路上看到了哪些电压、并且您是否在尽可能接近控制器的位置对其进行测试?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦、

    感谢您提供的信息。
    由于我的办公室将于8月19日恢复工作、我将在这里得到答复。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    我很期待听到后面的消息。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    此修复程序已作为8.4.0版本发布、可从此处的固件选择器工具( https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/)获取

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiromi、

    我们希望您的假期过得愉快!

    请注意、由于我们已经有相当长的时间没有回复、我们的自动系统已解决此线程问题、如果未很快回复、则关闭此线程。

    此致!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦

    很抱歉让你等了很长时间。
    我们一直使用 dpp3479_dual_asic_8.3.1.img 进行评估、我们看到了不同的情况。
    原始问题频率明显降低。
    然而、不同的现象正在发生。

    我们正在检查现在发生了什么。

    总之、我们可以说通过升级 DLP 固件改变了条件。

    感谢您的建议、请继续与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PAT_RDY即使在PROJ_ON提供信号后也会发生故障、故障率约为每500倍1次、这可能由多个因素造成。 一种可能是 DLPC3479控制器和 DLP4710LC DMD 之间的时序或通信问题。 请务必检查 DLPC3479的最新固件更新、因为这可能是较新版本解决的已知问题。 此外、请查看数据表中的时序要求、以确保PROJ_ON在正确的持续时间内并在规定的限制范围内置位信号。 此外、验证电源是否稳定、并且 DLPC3479和 DLP4710LC 之间的接口没有信号完整性问题或通信错误。

    由于重新置为有效PROJ_ON似乎可以恢复系统、因此这表明是一个临时干扰、而不是永久故障。 虽然这提供了短期权变措施、但需要进一步调查以确保长期可靠性。 根据数据表检查设置、并咨询组件制造商以了解任何已知问题或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、武田

    罗默说的完全正确,我们可以尝试解决您的问题,但您应该使用最新的软件,因为从8.3.1以来,更多的错误已被删除。

    尽管有很多方法可以找到解决方案、但最有效的解决方案(我认为)是使用示波器检查时序是否存在时序干扰。 您希望在监视其他相应线路的同时触发 PAT_RDY、请从电源线路开始。 如果出现故障导致500年中出现问题1、这将是一项艰巨的任务、但应该会产生一个解决方案。

    此致!

    亚伦