This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC350:输出控制 LED 灯顺序不一致

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1398923/dlpc350-inconsistent-order-of-output-control-led-lights

主题中讨论的其他器件:DLPC350

工具与软件:

尊敬的专家

大家好、我们工厂提供的反馈表明、在为 S6000项目测试 DLP PCBA 期间、我们发现不同的电路板具有不同顺序的 LED 灯。
如下图所示、D7和光纤机在上电时的 LED 灯亮顺序不同。 大多数工厂统计数据表明、D7先亮起、然后是光学机 LED、接着是光束。 一小部分表明光学机器 LED 先亮起、然后 D7再次亮起。
由于此器件完全是 DLP 输出、不在我们的控制范围内、因此我们只能与您协商、看看不同的顺序是否有任何问题。 工厂目前已停止发货、需要得出结论、然后再继续。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您通过 E2E 与我们联系。

    请帮助我更好地理解这个问题。 您说过、  

    接通电源时 D7和光学机器的 LED 指示灯亮起的顺序不同。

    您能解释一下上电时的含义是什么吗?

    数据表在10.1.2节中规定:

    "假设所有 DLPC350上电时序都由外部硬件处理。 还假定外部功率监控器将 DLPC350控制器保持在加电期间的系统复位状态(即、POSENSE = 0)。 它应该继续使系统复位置为有效、直到所有 DLPC350电压达到最小指定电压电平。 在此期间、所有控制器 I/O 为三态或驱动为低电平。 在 POSENSE 从低电平到高电平转换时、主 PLL (PLLM)从复位状态释放、但 DLPC350控制器将控制器的其余部分保持在复位状态额外的100ms、以允许 PLL 锁定并稳定其输出。 在100ms 延迟之后、内部复位取消置位、从而使微处理器开始其启动例程。"

    您能否监控1.2V 电力线和 POSENSE 线路并发送结果?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

     如果我们未收到回复、系统将在下周左右关闭此主题帖。

    此致!

    亚伦