This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3310:DLPDLCR3310EVM

Guru**** 1829590 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, LM3409, DLPA3000, DLP3310, DLPC3437
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1411166/dlp3310-dlpdlcr3310evm

器件型号:DLP3310
主题中讨论的其他器件:LM3409DLPA3000、DLPA3005 DLPC3437

工具与软件:

您好!

要购买 DLPDLCR3310EVM 以使用新的 LED 进行测试。 但 LED 是一种共阴极结构。 EVM 能否驱动共阴极结构 LED? 或者、CHn_GATE_CTRL 信号是否可以从外部连接到外部 LED 驱动器(例如 LM3409)的 EN 引脚?
是否有任何其他可驱动共阴极 LED 的 DMD 评估版本? 我想参考其驱动架构、并评估更换 EVM 的可行性。
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    我咨询了团队、DLPA30xx PMIC/LED 驱动器仅支持共阳极配置、而不支持共阴极。

    DLPLCR3310EVM 无法连接到外部 LED 驱动器以进行任何其他配置。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的回复、但我的工作仍然需要考虑其他可行的方法来驱动共阴极 LED。


    当 EVM 保持连接到共阳极 LED 时、DLPA3000将不会检测到异常。 我可以使用 CHn_GATE_CTRL 信号来控制共阴极 LED 驱动器的开/关吗?


    或者是否可以购买包含 DLPA3005 + DLP3310的 EVM?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLPA30xx 仅支持共阳极配置、不支持共阴极配置。 您将需要为共阴极配置设计自己的 LED 驱动器解决方案。  

    遗憾的是、DLPLCR3310EVM 仅适用于 DLPA3000、不适用于 DLPA3005。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    是否可以通过 DLPA3000的 PIN19~21 (CHn_GATE_CTRL)来识别当前打开的 LED R/G/B? 能否提供 PIN19~21的驱动能力?
    例如高电平输出电压、峰值输出电流、上升时间和下降时间。
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您想查看打开了什么 LED、可以使用从 DLPC3437到达 DLPA3000的 LED SEL 0/1信号。  

    DLPA3000也不使用 CHn_GATE_CTRL。 如果您想了解有关 CHn_GATE_CTRL 的更多信息、请查看 DLPA3005数据表。 DLPA3005中的信息是有关 CHn_GATE_CTRL 的可用信息。  

    您可以查看以下参考设计、了解 DLPA3005与其他芯片组搭配使用的示例。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-080005

    有一个原理图设计文件供您查看。  

    此致、

    Alex Chan