This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3430:DLPC3430初始化失败

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3430, DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412327/dlpc3430-dlpc3430-initialization-failed

主题中讨论的其他器件:DLPC3430DLP2010、DLPA2005

工具与软件:

尊敬的 TI

我们的投影仪项目由芯片 DLPC3430+DLPA2005+DLP2010组成、但 DLPC3430初始化失败。 HOST_IRQ 始终保持高电平。
时序符合规格表的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HOST_IRQ&PROJ_ON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davion:

    请参阅以下文档:  

    1. TI DLP Pico 引导诊断工具(链接)

    2.所有 DLPA2005启动信号/电压均能正常提供。 (下图)

    此致!

    Maximus