This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:我可以通过 UART0控制 I2C 命令吗?

Guru**** 1829250 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409301/dlpdlcr471tpevm-can-i-control-the-i2c-command-via-uart0

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC6540

工具与软件:

我正在通过 USB OTG 测试 i2c 命令。

但无法直接通过 USB OTG 进行通信。

能否通过 UART0而不是 USB OTG 控制 i2c 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    使用 USB OTG 时、您甚至可以连接 EVM GUI、如下所示? 如果弹出 USB 设备、您检查过设备管理器了吗?

    您可以尝试仅使用普通 USB 电缆来使用笔记本电脑吗?

    UART 通常用于调试目的、不用作通信的主要形式。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用 EVM GUI、可以成功通信。 但我想直接使用我们的外部 MCU (如 Arduino)进行控制。 我是否可以在471TP EVM 上使用其他端口以这种方式使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLP471TPEVM 中的 DLPC6540控制器实际上支持两个命令接口、即 USB 和 IIC。
    请参阅以下网址上的 DLPC6540编程人员指南: https://www.ti.com/lit/pdf/dlpu110 

    此致、

    Akhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你