This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP801XE:DLP801XE

Guru**** 1829690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLP801XE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1407074/dlp801xe-dlp801xe

器件型号:DLP801XE
主题中讨论的其他器件:DLPC4420、、 DLPC4422

工具与软件:

您好、TI

    我是 Wintech 的 Tian。 我们需要使用两个 DLPC4420驱动 DLP801XE (3840*2400)。对于下面的"前端 IC "、我们可以用哪一个?

非常感谢您提供任何信息

此致

Tian

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我将此任务分配给最熟悉442x 系统的人员。  他一直到星期二的假期。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    我们让客户能够自由地设计自己的系统 、而且没有为此芯片推荐的前端 IC 解决方案。 该解决方案还需要4K+(3840x2400)分辨率、这 是可比较适合的目标。

    我们建议客户联系他们以前使用过的前端 IC 提供商、并与其合作找到解决方案。

    相关地、可以使用我们推荐的4K UHD 解决方案- IT6807 - ITE 提供的前端芯片是一种解决方案、但到目前为止尚未经过测试/验证。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

             谢谢您,另一个问题,我们可以把前端 IC 设置为 DLPC4422' IIC 显示4K+(3840*2400)吗?

    此致!

    Tian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tian、

    DLPC4422是 DLPC4420的前身、是一款快插兼容的控制器器件。  

    DLP801XE 仅 包含在 DLPC4420的最新软件更新中、DLPC4422控制器在此 DMD 版本之前已移除。

    此外、我们从未为 DLPC4422提供前端解决方案、但该解决方案支持4K 超高清分辨率。

    同样、4K+是小众分辨率、强烈建议您通过与前端 IC 提供商合作找到采用 DLPC4420控制器的解决方案。

    此致!

    亚伦