This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:製品の状態について μ A

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412388/dlpdlcr3010evm-g2

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具与软件:

お世話になっております.μ A
名城大学の石川です.μ A

今回、貴社のDLPDLCR3010EVM º C 至 G2の重量はどのぐらいなのか疑問に思ったので質問させていただきました.º C

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我没有 EVM 重量的数据。 我建议购买一个并对其进行称重。 此外、所有机械和电气设计文件均可在此处找到(链接)。  

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maximus
    感谢您的及时回复。 您一直很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴我们能提供帮助。

    此致!

    Maximus