This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:找不到 Debian Jessie 8.9映像文件

Guru**** 1829130 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1404077/dlpdlcr2000evm-could-not-find-debian-jessie-8-9-image-file

器件型号:DLPDLCR2000EVM

工具与软件:

您好!

我通过这个链接了解了指南: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/621466/faq-dlpdlcr2000evm-quick-start-tutorial

由于用户在使用最新的 debian 版本(如9.1)时遇到了问题、所以我想使用 debian 8.9、就像这里提到的: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/706215/dlpdlcr2000evm-quick-start-tutorial

但是、我找不到这个特定的图像。 指南中的链接不再起作用。 您能否共享另一个链接、以便我下载该图像文件? 如果无法做到、请从 https://www.beagleboard.org/distros 上的可用图像中提供哪种 debian 映像适用于 DLPDLCR2000EVM

我使用的是 DLPDLCR2000EVM 和 BeagleBone Black Rev C

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    它看起来链路确实损坏了。  

     您可以尝试使用版本8.7吗?  https://www.beagleboard.org/distros/debian-8-7-2017年03月19日- 4GB-sd-lxqt

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  
    我现在使用的是8.7版。 但此映像无法刷写到 eMMC、因此我要从 SD 卡中启动 BBB。 没问题、但我无法在 i2c 上检测 EVM。  

    以下是我的完整设置详细信息:
    组件:

    • DLPDLCR2000EVM{EVM}
    • BeagleBone Black Rev C 及其 USB 电缆{BBB}
    • WANPTEK WPS3010H 可编程直流电源(输出设置为5V 直流、电流限制为3A)  

    电源设置:

    EVM 使用直流插孔通过直流电源供电、如下所示:  



    通电后、它会投射启动画面、LED D3亮起:





    但是、当我按照视频 https://www.ti.com/video/5519558634001 [时间戳:0:55]中所示将 EVM 与 BBB 连接时、它不会显示 Philippe Dollo https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/621466/faq-dlpdlcr2000evm-quick-start-tutorial 快速入门教程中步骤8所述的任何启动界面

    下面
    是我如何做的视频:



    连接 BBB 后、它不会显示任何启动界面、请注意、这次 LED D2亮起、如下所示:



    如果 EVM 和 BBB 仍然通电并且我从 BBB 中取出 EVM、启动界面将再次投影、并且 LED D3将点亮。 如果我将其插回 BBB、LED D2会再次消失。

    我尝试检查了 BBB 上的 i2c 总线、发现在任何可用总线上均未检测到 EVM:

    我正在使用 Philippe Dollo 的教程中提到的 Putty。
    下面的屏幕截图显示了我的 i2cdetect 结果



    我尝试在文本之间粘贴图像,但不明白它如何工作,所以我已经为您提供了图像的链接和视频上载到我的 Google 云端硬盘,任何具有这些链接的人都可以查看它们。 所以、请考虑一下。

    此外、还有一点、当我按照我在视频中展示的方式连接这两个板时、笔记本电脑无法检测到 BBB、我必须按住 BBB 上的启动按钮、同时使用 USB 将 BBB 连接到笔记本电脑、然后插入 USB 后、我释放启动按钮、然后笔记本电脑检测到 BBB、我可以使用 putty。 在我分享的图像和视频中、您可以注意到、当 EVM 未插入 BBB 时、它会从电源汲取250mA 周围的电流、但插入 BBB 时不会消耗任何电流。

    非常感谢您帮助我开始使用此产品。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请给我们的团队一些时间来进一步调查此问题。

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我希望这封邮件能让您满意。 自我们上次来文以来已经过去了七天、我希望就这一问题的现状进行调查。 我渴望开始使用这款产品、也很感激能够在何时获得解决方案。

    感谢您关注此问题。

    此致、
    Ashdeep Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    很抱歉延迟了响应。 我们能够重现与您所经历的类似的问题。 请查看您是否能够通过 Beagle Bone Black 论坛找到解决方案、因为我们的团队无法控制或管理 Beagle Bone Black 的软件支持、例如 Debian 闪存映像。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    能否确认问题是否与硬件接口或我们当前使用的电源连接有关? 此外、如果可能、您是否能够共享用户指南中提到的、预先安装了 EVM 驱动程序的特定 Debian OS 映像文件、以及所需的定制 Cape 覆层(如果存档中有)?

    我也就此在 BeagBone 论坛上提出了一个主题、等待他们的回复、其链接如下:
    https://forum.beagleboard.org/t/cannot-find-debian-jessie-8-9-version-for-beaglebone-black-rev-c/39614

    此致、
    Akshdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshdeep、

    不幸的是,我不知道 Debian OS 映像文件是否在任何档案中都可用,并将不得不与团队核实。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshdeep、

    1.能否检查是否已在 Beagle Bone 中正确配置了 I2C 引脚?
    2. 在连接到这些 引脚时、是否检测到了任何其他 I2C 外设。

    这些步骤将帮助我们了解有关该问题的更多信息。   

    此致、
    Kirthi Vignan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirthi、

    我检查了 BeagleBone 板上的 I2C 引脚、我使用 MPU 传感器进行检查、并且能够在 I2C 总线上通过地址0x68检测到该地址、该地址正确。 我将 BBB 的 P9上的引脚1、3、19和20分别用于 GND、3V3、SCL 和 SDA。  
    在使用 MPU 传感器进行 I2C 引脚检查的图像下方:

    我尝试了另一件事。
    我检查了 BBB 上 GPIO1_16的状态、BBB 用于 EVM 上的 PROJ_ON_EXT。 其方向设置为"输入"、其值为0 (零)。 我将其方向更改为"输出"、并将其值设置为1。 这样、DLP 便进入了工作状态、并开始投影其启动界面。  
    还检测到地址为0x1b 的映像、因为下面应该会显示:

    我按照 Philippe Dollo 的快速入门教程第10步中提到的方法发布了 i2cset 命令(已在我的第一条消息中链接到上面)、它应该已经显示了我的 BeagleBone 桌面的重复屏幕投影、但我得到的是:

    因此,我检查了位置 /opt/scripts/device/bone/capes /  ,它应该包含一个文件"DLPDLCR2000",如快速入门教程中的步骤11所示。  

    我猜是、我现在正在使用并且上面 Alex 建议的 debian 8.7映像缺少 DLPDLCR2000EVM 所需的 Cape Overlay 定制。 我将提供 Philippe Dollo 有关适用于 DLPDLCR2000EVM 的 Cape overlay 定制的文章的链接、其中的链接是: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/663939/faq-dlpdlcr2000evm-bbb-cape-overlay-customization

    我已经下载了他在本文中所附的文件、但我无法按照安装说明进行操作。 如果您能提供清晰的分步安装过程供我参考、或者提供一个预加载了此程序的映像文件、这样我就不必在每次使用 EVM 启动 BBB 时都这么做、我将不胜感激。  

    此致、
    Akshdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akshdeep:

    我要求通过电子邮件提供更多信息。 我们可以 通过电子邮件继续讨论。

    谢谢!
    Shivakumar。 R