This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:DLPC4420

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412981/dlpc4420-dlpc4420

器件型号:DLPC4420

工具与软件:

您好、TI

    我是 Wintech 的 Tian。 在 DLPC4420'pdf 中

"LED 双电流控制(o)"是什么意思? 您能解释更多关于它?

此致

Tian

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tina、

    请允许我有时来了解这些 GPIO_21转 GPIO_23 LED 双电流控制引脚的用法、我们会在下周结束时与您联系。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tina、

    数据表中的 GPIO_21至 GPIO_23的定义可能有点混淆。 出于某种原因、它们在 SW 中被称为"LED 双电流控制"。 GPIO_21和 GPIO_22通常不供客户使用、而 GPIO_23用于平滑的图像同步信号。  

    此致、

    Lori