This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:与微镜时钟脉冲相关的问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPA200, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412771/dlp7000-questions-regarding-mirror-clock-pulse

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLPA200DLPC410

工具与软件:

我对发送用于更新 DLP7000每个块中微镜物理状态的微镜时钟脉冲(MCP)有一些疑问。 当我直接测量微镜时钟脉冲时、我得到了以下信号:

 这种两步行为是否有特定的原因? 这与 DLPA200 DMD 微镜驱动器文档中引用的基于 DMD 芯片类型的微镜时钟脉冲形状的变化有关吗?

此外、DLPA200的文档提到、 "微镜时钟生成函数使用高压电源函数产生的三个电压来创建十六个微镜时钟脉冲"、这三个电压为 V_bias、V_reset 和 V_offset。 它们到底是如何组合来生产 MCP 的?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮特、您好!

    除了转换时的振铃之外、此波形是正确的(可能是由于探头的端接阻抗不正确)。

    对于 DLPC410平台、此波形由 DLP200 [https://www.ti.com/product/DLPA200]

    需要两步行为才能使基础 CMOS 数据已更改的镜像交叉到另一侧、同时还允许数据未更改的镜像保持在同一侧。  换言之、交叉点为{1->0]或[0->1]、STAY 转换为[1->1]或[0->0]。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复! 如果我正确理解这一点、那么交叉转换(即数字状态发生变化的位置)和保持转换(即数字状态保持不变的位置)有不同的电压阈值? 这是否意味着、如果发送的一个单步脉冲、那么根据电压电平、只会发生交叉转换或仅保持转换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pete

    所有像素的波形都是相同的。  除此之外,我们不是自由地说,而是仅注意到它是必要的像素工作正常.

    Fiizx