This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:想获取3D 模型

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412969/dlp4710evm-lc-want-to-get-a-3d-model

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

你好!!!

我们已经在市场上购买了4710光学机器,现在我们想获得它的3D 数字模型。

您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    很抱歉、我不识别此板。 相关的 DLPC4710EVM-LC 并非此照片中显示的内容。

    您从何处订购此电路板?

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    、从中国的经销商那里获取的演 示板 可能他们已经对其进行了修改或集成、并可以连接到 DLP EVM GUI (3.1.0.5)软件。

    现在、我们尝试为它重新设计一个案例。

    因此需要它的3D 模型、或者只包含光学机器的3D 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们不是您订购的光学引擎的生产商,我们无法为您提供3D 模型。

    我强烈建议您联系您订购系统的中国公司。 他们应该能够帮助解决您的问题。

    同样、我们不会生成您的系统、因此不会有适合您所需的3D 模型。

    此致!

    亚伦