请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2021LEQ1EVM 工具与软件:
您好!
我在重新编译 DLP2021-Q1_DGP_RGB_60Hz.zip — 504041 K 中提供的 DLP Composer 项目时遇到问题。我在重新编译时收到以下错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我在重新编译 DLP2021-Q1_DGP_RGB_60Hz.zip — 504041 K 中提供的 DLP Composer 项目时遇到问题。我在重新编译时收到以下错误。