This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:SDKについて μ A

Guru**** 1848580 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412382/dlpdlcr3010evm-g2-sdk

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具与软件:

お世話になっております.μ A
名城大学の石川です.μ A

今回、貴社のDLPDLCR3010EVM º C 至 G2について、SDKはどういったものが使用できるのか、Pythonでこちら側から任意の指令を出して制御することができるのか疑問に思ったので質問させていただきました.º C

お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个基于 C 语言的 API 可供使用、但为了使用任何其他语言、您需要开发自己的库/命令。 最终只需使用 I2C 命令、而我们提供的 API 只需将许多可用的 DLPC 命令定义到它们自己的函数中。 (链接)。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maximus
    感谢您的及时回复。 您一直很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    我还有一个问题。 正在使用什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您询问正在使用什么操作系统时、您能否说明您所指的是什么?  

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maximus、

    所使用的操作系统包括 Windows、Ubuntu、Linux、 及其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我熟悉什么是操作系统、但不知道您所问的是什么。 您询问正在使用什么操作系统、但在什么操作系统中使用? 我之前链接的 SDK 是一个基于 C 的 API、无论您在何种操作系统上使用它、都可以将它导入到任何 C 编译器中。  

    此致!

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    很抱歉、我提出了一个难以理解的问题。 让我再举一个例子、使之更清楚。 您之前提到过有一个基于 C 语言的 API、但这是否意味着可以通过在 Windows 上运行基于 C 语言的程序来控制 DLPDLCR3010EVM-G2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好!

    完全没有问题,感谢澄清! 只要您使用某种类型的 USB 到 I2C 转换器、就可以使用基于 Windows (或任何其他操作系统)的 C 程序。

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maximus、您好!

    感谢您发送编修。 我可能会在用户表中有更多问题、因此感谢您的持续帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、请随时打开另一个主题、因为您有更多问题。

    此致!

    Maximus