This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP801XE:有关 DLP801XE 的问题

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLP800REEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414416/dlp801xe-question-about-dlp801xe

器件型号:DLP801XE
主题中讨论的其他器件:DLP800REDLP800REEVM

工具与软件:

您好:

客户希望将 DLP801XEA0FYV 用于新项目、并需要 参考设计、软件、Composer 和相关文档

TI.com 上的材料不足

请帮助支持、谢谢!!!

(+) DLP801XE:软件和硬件资源- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

(+) DLP801XE:︎ DLPC4420 + DLP801XE 和 Altera FPGA 固件- DLP 产品论坛- DLPRegistered 产品- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我已将此问题分配给一位更熟悉此 DMD 的同事。 在我们对此进行调查的过程中、请给我们更多的时间做出回应。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    DLP801XEA0FYV 是一个与 DLP800RE 足够相似的 DMD、客户可以将 DLP800REEVM 用作硬件参考设计。

    客户 需要联系当地的 TI 销售代表、以解决他们的其余需求。

    此致!

    亚伦