This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:在随机篡改后、投影仪不再打开。

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3439
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414455/dlpdlcr4710evm-g2-projector-no-longer-turning-on-after-random-artifcating

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLPC3439

工具与软件:

我的投影仪突然开始损坏、它首先是从 显示屏上的随机伪影开始的、例如垂直线在屏幕上随机分布的黑色和白色像素。

现在过了一夜、在尝试打开投影仪的风扇和两个 LED 打开时、但在按下按钮打开投影仪时、它短暂闪烁两次重置指示灯、然后不执行任何操作。

我已经尝试了固件更新、不知道发生了什么。

两天前、我收到了这份礼物、它完美地工作了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您在显示屏中看到伪影时、是使用启动界面图案、测试图案还是外部视频源? 在这三种模式中、工件是否只出现在一种模式中?

    您在显示器上看到图像伪影之前或之后是否尝试更新固件? 您当前使用的是哪个版本的固件? 您将使用哪种工具来更新 EVM 的固件?

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、这是为了一切、所以我假设 DLP 已经坏了、尽管它可以替换的问题不大。 但在晚上,它未能打开。 我尝试了其他电源。 而且三个固件升级都无法正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我需要详细信息来解决此问题。 您能否提供使用的固件 v#以及用于更新 EVM 的 GUI?

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、我曾尝试使用4710 EVM GUI 进行安装。 似乎每次都说它完成了。



    固件是这两个:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    请通过 USB 将 EVM 连接到使用 EVM GUI 的计算机、然后在信息页面上执行"Get"(获取)并在此处发布屏幕截图。  

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,它将无法读取没有投影仪打开:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aydin

    请使用 dlpc3439_firmware。 此页面上有一个 GUI https://www.ti.com/tool/DLPDLCR160CPEVM。它专为另一个 EVM 而设计、但我测试过它可以对您的 EVM 重新编程。

    请使用此 GUI 刷写您的 EVM。 您只需确保在调试部分下、器件显示为已连接。 转到固件部分并选择3439固件并开始重新编程。

    此致!

    John