This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP471TP:DLP 产品论坛

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412315/dlp471tp-dlp-products-forum

器件型号:DLP471TP

工具与软件:

团队成员、您好!
根据客户要求、他们希望了解 DLP471TPFQQ 的存储条件。

可以提供建议的存储条件详细信息、并且需要包括打包和重新封装。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请参阅 DLP471TP 数据表的 第6.2节"存储条件"。 本节说明 DMD 在系统中作为组件或不运行。  

    您提到"它需要包括包装和重新包装"、我不确定我是否理解这句话。 您需要遵守 DMD 的 ESD 安全要求、因为它是 ESD 敏感设备。 另外、数据表的第6.4节指出了建议的运行条件。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的回复、但我们想知道 DMD 的存储条件和货架期取决于包装是未打开还是打开。 例如贮存温度、贮存湿度、货架期条件等 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我正在与我们的内部团队核实、以便我们是否可以向您提供更多信息。 请在下周结束前回复。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的帮助。  我期待你的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心、得到内部团队的回复后、我会告知您。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSU、您好!

    我们建议将部件存放在密封袋中、如果长时间不使用干燥剂、则应将其包装好、并将其存放在温度和湿度适中的受控环境中。 必须本身遵循数据表条件、但这主要适用于现场使用与货架期之间的关系。 我们未规定货架期条件。  

    此致、

    Lori