This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA2005未使用引脚如何处理和 SPI 问题

Guru**** 2578675 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414423/dlpa2005-how-does-dlpa2005-not-used-pins-handle-and-spi-issues

器件型号:DLPA2005
主题中讨论的其他器件: DLPC3478

工具与软件:

您好!

我们使用 DLPA2005+DPLC3478芯片来设计投影设备。 请勿使用 VLED 降压/升压(VINL、L1、L2、VLED、PGNDL)、 RGB 选通解码器(SW4、SW5、SW6、RLIM)、RLIM_K)、 测量系统(PWM_IN、CMP_OUT)、应如何处理这些引脚? 如果不使用上述功能、VINA 是否仍然需要外部电源? DLPA2005的 SPI 接口是否无法连接 DLPC3478? 可以直接连接到 MCU 模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Paul!

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    我已经和我的团队进行了咨询、您应该能够让 DLPA2005上的 LED、RGB、测量系统引脚保持未使用状态并处于开路(NC)状态。

    VINA 块应该也可以不使用-假定您不需要下面功能方框图中的这些块、您的系统将如下所示:

    为什么会绕过 DLPC3478控制器并直接输入到 DLPA2005电源管理 IC? 该组合可控制数字微镜(DMD)阵列的开关状态。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、感谢您的答复。
    我们希望直接控制 DLPA2005、以便访问 DLPA2005的所有寄存器。 我们单独控制 LED、不带 LDPC3478。 如果通过 DLPC3478访问、则并非 DLPA2005的所有寄存器都可以访问、仅控制照明 RGB 电流和其他参数。 如果我通过 DLPC3478访问 DLPA2005、如何访问 DLPA2005中的所有寄存器? 如果 DLPA2005单独控制、我可以使用 DLPC3478+DLPA2005的固件吗?
    此外、如果未使用 DLPA2005的 VLED 降压-升压、RGB 选通解码器和测量系统、DLPC3478+DLPA2005的固件是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul、

    当您尝试绕过 DLPC3478控制器时 、此信息不在我们支持的控制器 DMD 组合的芯片组内。

    我无法进一步提供任何有关这方面的信息。

    我也不知道保持 PMIC 的这些部分关闭是否会干扰器件的控制、但 软件不支持此类大规模更改。

    如果您尝试此功能但出现错误、最好只需保持整个 PMIC 芯片的电源。

    此致!

    亚伦