工具与软件:
您好、TI 支持团队:
我以前购买过 DLP3021评估板、但在我厌倦了在 DLP Composer 中构建程序时遇到了问题。 我可以与电路板和闪存原始编程进行通信、但如果我点击"Rebuild"或"Build"按钮、 它将显示" Failed to build sequences"、实际上我只点击按钮就没有更改任何内容。 你想帮我解决吗?"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI 支持团队:
我以前购买过 DLP3021评估板、但在我厌倦了在 DLP Composer 中构建程序时遇到了问题。 我可以与电路板和闪存原始编程进行通信、但如果我点击"Rebuild"或"Build"按钮、 它将显示" Failed to build sequences"、实际上我只点击按钮就没有更改任何内容。 你想帮我解决吗?"
文件名:DL3021_DGP_RGB_25Hz DL3021_DGP_RGB_60Hz 版本:DLP Composer 15.3.0.7
从您的网站下载的每一件事都是不工作的。
我不是第一次使用此 EVM、我再次下载所有内容、因为我更改了我的 PC、我发现您网站中的软件包以前不一样、例如、我以前没有看到25Hz 和60Hz 的版本、我只是在工具中配置。
这是否会导致问题? 不幸的是、我找不到旧版本的项目文件、否则不会在此处提出问题。
Xiaojiang、
感谢您的耐心。 我收到了一位同事的额外支持。 他将在实验室中尝试对我们的一个 EVM 进行基线测试。 请多给他几天时间、看看他是否可以重现您的问题。 同时、能否检查您是否在 Composer 中正确设置了以下页面?
此外、在"Sequence Set"页面中、Composer 15.3.0.7仅支持占空比使用整数。
非常感谢屏幕截图。
谢谢。此致、
Michael Ly
尊敬的 Xiaojiang:
我刚刚测试了 TI.com 上的 DLP3021_DGP_RGB_25Hz 和 DLP3021_DGP_RGB_60Hz 工程、发现这两个工程均按预期构建、无需修改。 然而,我尝试在60Hz 项目中仅使用2020-09-29_DGPRegSeqDB-RTM.seqdb"序列数据库,发现我无法使用该数据库构建序列。
您能否验证是否仅在"序列集"选项卡上选择了第二个 seqdb 文件并重试?
构建的25Hz 项目与 seqdb 中的任何一个都没有问题。
如果您的 seqdb 设置正确、但仍然存在构建问题、请导出您的项目("File"->"Export Project")并在此处附加它、以便我观察一下。 您可以使用默认导出设置。
谢谢!
Andrew
尊敬的 Xiaojiang:
感谢您发送文件! 我在您的构建日志中看不到任何指示故障的内容;您能否验证中是否有二进制文件 /输出? 该文件应称为 FlashImage.img。
我还导入了您的工程并自行构建、在与您相同的 Composer 版本上没有问题。
从您的构建日志中可以看出、您的项目保存的路径非常长:"C:\dlpProjects\DLP Auto\DGP\DLP3021-Q1\DLP3021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration 1.2\TIRef_EVM_FW\2021-03-25_DGP_Project_and_FPGA_Configuration\"。 我认为这是不太可能的问题,但一些 Windows 应用程序不能很好地使用很长的路径。 您是否可以尝试移动/重命名文件夹以获得更小的路径并重试?
谢谢!
Andrew