This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:闪存编程图像/视频

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1414348/dlp2021leq1evm-flash-programming-image-video

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

我想用其他版本替换存储在板载闪存上的当前图像/视频、而无需对整个闪存进行编程。 这种情况似乎是可行的、因为 DLP Composer 闪存编程接口具有"Replace a Video"选项、但我遇到"id not find video information"错误。  生成过程中生成的图像文件是否保存在"Outputs"目录下包含此信息的正确文件、或者下拉列表中是否有其他文件需要指定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我仍在研究这个问题。 我在终端上也能看到这种情况。 我正在与 DLP Composer 的所有者核实、以找出这里出现的问题。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已找到问题的原因。 处理查找视频信息的代码期望视频信息块位于4KB 边界处。 默认情况下、该块仅与 Composer 项目中的4字节边界对齐。 您可以通过在 Flash Blocks 页面中更改此字段来更改该字段:

    您将必须重新编译+重新编程整个闪存映像一次、但之后该功能将正常工作。

    我将与团队合作、使用这一更新后的设置来更新项目、或者更新代码以在将来允许非4KB 边界。

    谢谢!

    Andrew