This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3421:如何首次将固件写入 SPI 闪存?

Guru**** 2576865 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417186/dlpc3421-how-to-write-the-firmware-to-spi-flash-for-the-first-time

器件型号:DLPC3421

工具与软件:

我们想知道首次在 SPI 闪存上采用的固件写入程序。  
在我们刷写从 DLP 固件下载程序页面(https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/)?)下载的实际固件之前、DLPC3421中是否存在任何默认固件
或者我们是否需要在主机处理器和 SPI 闪存之间建立单独的 SPI 连接才能首次写入固件?

请帮助我们澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLPC3421控制器本身内部没有存储任何固件。 我建议使用固件映像对 SPI 闪存进行预编程、或者使用连接器直接对 SPI 闪存进行编程。 在 此处展示的第二个选项示例中、它是使用相同控制器的 EVM。 下载电气设计文件并查看原理图的第5页。

    此致!

    John