This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:如何配置 DLPC3478的 GPIO

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1416162/dlpc3478-how-do-i-configure-gpios-of-dlpc3478

器件型号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLPA2005

工具与软件:

您好!
在 DLPC3478数据表中的"GPIO 外设接口"说明中、必须通过软件配置 GPIO 引脚以进行输入、输出、双向或开漏操作。 使用什么软件进行配置? 如何使用固件来实现? I2C 接口控制中未看到 GPIO 引脚控制。 固件(DLPC3478+DLPA2005)是否具有适用于这些 GPIO 的默认配置? 它们的默认配置是什么
GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我指定了一名熟悉此平台的人员。  他们应该能够帮助您解决您的问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!


     固件负责根据参考设计配置 GPIO 引脚。 请确保参考 TI 原理图作为设计的参考。 此外、请注意、GPIO 引脚无法通过 EVM GUI 进行控制。

    此致、

    Kirthi Vignan