This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:写入 RGB LED 电流(54h) VS 写入 RGB LED 最大电流(5Ch)

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1418129/dlpc3479-write-rgb-led-current-54h-vs-write-rgb-led-max-current-5ch

器件型号:DLPC3479

工具与软件:

您好、TI:

如果设置了红色 LED 最大电流[5Ch]= 767 (12A)且设置了红色 LED 电流[54h]= 1023 (16A)、会发生什么情况? DLPC3479是否返回错误信息?

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uryyy、

    如果将输入电流设置为大于最大 LED 电流的值、则输入电流值将设置为最大 LED 电流。

    此致、

    Kirthi Vignan