This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:DLPC230控制程序错误

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417319/dlpc230-q1-dlpc230-control-program-error

器件型号:DLPC230-Q1

工具与软件:

DLPC230控制程序无法正确启动。 与此主题相同的问题: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/993239/dlpc230-q1-dlpc230-control-program-wouldn-t-launch

它适用于具有相同安装文件的其他笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我可以问您使用的是哪个版本的 DLPC230 Control Program? 它是'DLPC230 Control Program 1.8 Build 1242'吗?

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统是什么、它的版本是什么? 您是否可以尝试更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    您能从您的系统共享崩溃日志吗?
    同时,我们可以与您分享最新版本和完整的 ACP 捆绑包。 我会发送朋友请求。 请通过私人消息共享您的 myTI 帐户 ID、我可以提供您帐户的访问权限。

    谢谢!

    此致、
    Aishwarya.