This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:DLP2021LEQ1EVM

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021LEQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1419528/dlp2021leq1evm-dlp2021leq1evm

器件型号:DLP2021LEQ1EVM

工具与软件:

和当前使用的器件 DLP Composer 生成映像文件并将其刷写到我的中 DLP2021LEQ1EVM 系统。 在查看 DLP Composer 生成的闪存图像时、我观察到位平面数据似乎以某种方式进行编码或压缩。

请您提供以下方面的更多信息:

  1. 位平面数据的压缩/编码
    • 在将位平面数据嵌入闪存映像中之前、DLP Composer 是否会对位平面数据应用任何特定的压缩或编码算法(如 zlib、RLE 或专有格式)?
  2. 标头或元数据
    • DLP Composer 是否会向压缩的位平面数据添加任何特定标头或元数据? 如果是、该元数据的结构或格式(例如、校验和、文件大小等)是什么?

对于我的项目、任何有关 DLP Composer 如何处理位平面数据(包括压缩技术和数据结构)的指导都非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariom、您好!

    在基于 FPGA 的 EVM (如 DLP2021LEQ1EVM)上、我们支持并建议对位平面数据进行列压缩/RLE。 如需更多信息、请参阅本应用手册的第4部分: DLP3021-Q1动态地面投影系统设计。 此压缩可在 DLP Composer 的"Image/Video"页面中打开/关闭。

    存储的所有元数据都可以在 DLP Composer 的"Flash Blocks"页面上看到。 该页面详细介绍了完整的闪存布局、包括数据。 听起来您想对"Flash Information-> Video Information"块中的内容以及"Videos"下的所有内容感兴趣。 位平面的元数据只是位置和大小信息。

    此致、

    Andrew