This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DLP 未连接到计算机

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR4500EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1417391/dlp4500-dlp-not-connecting-to-computer

器件型号:DLP4500
"Thread:DLPLCR4500EVM"中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!  

昨天我们使用 DLP 工具运行了实验。 我们尝试将 DLP 连接从一台 PC 切换到另一台 PC 时、它停止工作。 当风扇正常工作且底部 LED 也亮起时、它无法与计算机连接、并且 D4未亮起。  

 0

谢谢

Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abdullah、

    我没有看到您提到是否已对该设备进行电源循环以查看其是否恢复。

    J18和 J30似乎没有组装、这是正确的。  是否更改了跳线?

    系统可能已损坏、必须通过 JTAG 重新加载。  希望情况并非如此。

    通常、建议在更改 USB 连接之前将系统置于待机状态并关闭电源。  

    您是否已尝试将其连接到其他笔记本电脑?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    非常感谢。  

    是的、我重启了设备、但未恢复。  

    否、我们未更改任何跳线。  

    如果系统损坏、如何通过 JTAG 重新加载? 我已经下载了 JTAG 软件、但它在我的计算机上无法正常工作。  

    是的、我尝试了不同的笔记本电脑。  

    谢谢

    Abdulla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、又是 Abdulla、

    我不知道你的意思,它不能在你的电脑上工作.  您下载了什么软件?  您是否有 UM232 (FTDI FT232H)编程器?

    计算机是什么操作系统?

    另外、请将引导暂停跳线置于上、然后查看系统是否显示为已连接。  这将是编程接口、而不是常规接口、但您应该能够在 GUI 中看到它。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    非常感谢! 我下载了 JTAG 闪存编程器软件。 但当我开始时,它显示了下面的夹层。 否、我没有 UM232编程器。  

    这是 Windows11。  

    我将尝试寻找连接它的跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulla,

    在我们继续 JTAG 重新编程路径之前、让我们看看引导保持跳线的结果是什么。  有时、应用程序可能会在不破坏引导加载程序部分的情况下损坏。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    我可以将 J30跳线的两个引脚和 J18跳线的两个引脚短接吗?  

    谢谢  

    Abdulla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    我可以使用.ini 文件来应用解决方案吗? 因为当我 按下应用解决方案时、它会提示我打开.ini 文件、但我没有该文件。  

    谢谢  

    Abdulla  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulla,

    仅将 J18的引脚短接。  这将导致引导加载程序加载、但不会运行应用程序。

    如果您短接 J30、这会简单地禁用板载 LED 驱动器子系统、并且仅当您计划使用自己的 LED 系统时才需要该子系统。

    对于该测试、您只需要担心 J18。  您可以将 J30保持为您以前的状态。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulla,

    ini 文件应位于 GUI 可执行文件所在的目录或其子目录之一中。  当我回到办公室的时候、我必须检查一下。

    请参阅 DLPLCR4500EVM 用户指南第42页的底部。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    非常感谢。 我将等待您的回复。 此时、我将尝试连接 J18。  

    祝你度过美好的一天!  

    谢谢  

    Abdulla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulla:

    鸡巴已经从她的屁眼里滑了出来。 你可以多给几天时间给他回你吗? 感谢您的耐心。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abdulla、

    在施加 J18时、GUI 是否指示系统已连接?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、  

    连接 J18后、GUI 便已连接、现在可以正常运行。 如果我们遇到任何问题、我会联系您。 非常感谢您在整个过程中的支持。  

    祝你度过美好的一天!  

    此致

    Abdulla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdulla,

    我很高兴这项工作成功了!!  听起来闪存的应用程序已损坏。   

    在将 USB 接口切换到另一 PC 之前、请确保将系统置于待机状态。  我建议先断电再切换。

    Fizix