主题中讨论的其他器件: TIDA-080005、 DLPA3005、 DLPC3479
工具与软件:
您好、 在 DLP4710EVM-LC 参考设计(TIDA-080005)中、它使用 正向电压(Vf)约为4V 的 OSRAM LED。 但这些 LED 已"停产"、 替代产品 Vf 约为7V。 当我使用参考电路设计来驱动新型 LED 时、电流波形在上升阶段会出现问题(如图 A 所示)。 但旧型 LED 电流很好(如图 B 所示)。 我已经检查了 DLPA3005电源芯片的数据表、其中显示"例如、当连接了两个串联的 LED 时、或者当环路中存在相对较高的接线电阻时、由于 rLED + RWIRE +RON 的串联电阻增加引起的额外衰减、环路增益将降低。 因此、环路响应时间会缩短。 为了补偿这种增加的衰减、可通过为可编程增益块选择更高的增益来增加环路增益。 增益增加可通过寄存器 ILLUM_BW_BCx 进行设置。 正常情况下、默认增益设置(00h)就足够了。 如果两个 LED 串联、设置01h 或02h 就足够了。' 因此、应通过 DLPA3005的 SPI 总线设置寄存器 ILLUM_BW_BCx。 但 其 SPI 总线仅连接到 DLPC3479芯片的主芯片。 您是否可以从 DLP EVM GUI 工具添加新的 API 或命令界面来写入此寄存器、从而适应新型 LED。 谢谢!
图 A
图 B