This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:在哪里下载 DLPDLC-GUI?

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, DLPDLC-GUI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1419796/dlp4710evm-lc-where-do-i-download-dlpdlc-gui

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPDLC-GUI

工具与软件:

我最近订购了 DLP4710EVM-LC、并指示下载 DLPDLC-GUI。 但我没有看到下载链接!

谢谢!

Hanzhen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hz Lin、

    抱歉、这个问题现在已经解决了。 当我们正在改变系统时、应该很快就解决这个问题、而且这是没有正确实现的问题。

    再次对延迟表示抱歉、请给我们一两天的时间来解决此问题。

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hz Lin、

    DLPDLC-GUI 现在可在 此处的 EVM 产品页面下找到

    感谢您的耐心等待!

    此致!

    亚伦