This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:有关 DLP 3021和 OSRAM LED 投影仪的疑问

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021LEQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1418113/dlp3021-q1-inquiry-regarding-projector-with-dlp-3021-and-osram-led

器件型号:DLP3021-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3021LEQ1EVM

工具与软件:

e2e.ti.com/.../OSRAM-LE-A-Q7WP-Datasheet.pdfe2e.ti.com/.../OSRAM-LE-B-Q7WP-Datasheet.pdfe2e.ti.com/.../OSRAM-LE-CG-Q7WP-Datasheet.pdf

尊敬的德州仪器(TI)

大家好、我叫 Okrak Lim、是韩国 SL 公司的光学研究员

我想询问 RGB LED 光源与您的 DLP 3021产品的兼容性。
我目前正在评测的投影仪包括 OSRAM 公司的 LE A Q7WP、LE B Q7WP、LE CG Q7WP 以及您的 DLP 3021。
DLP 3021是否在全功率时与 OSRAM LED 兼容?

*相关的 LED 表单已附上。

如果您需要任何信息、请回复。
非常感谢您的观看。

此致、
OkRak Lim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已请另一名团队成员帮助回应。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、OkRak、

    我仍在研究这个问题。 我已经联系我们的热性能专家、确保 DMD 能够处理这些 LED。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okram、您好!

    我们有一些后续问题需要回答:

    • 这是新设计、还是要修改  DLP3021LEQ1EVM?
    • 您将使用的最坏情况环境温度是多少?
    • 您的目标系统寿命是多少? 10000小时? 2万小时?
    • LED 的运行占空比是多少?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 OkRak

    您是否有关于上述问题的任何更新?

    谢谢!

    Andrew