This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP®︎ 显示和光控制 EVM GUI 工具

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1418392/dlp4710evm-lc-dlp-display-and-light-control-evm-gui-tool

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具与软件:

尊敬的 技术支持:

我想下载 用于固件的 DLPRegistered显示和光控制 EVM GUI 工具(最低 GUI 版本:3.2.0.7)、、但我在网站 https://www.ti.com/tool/DLPDLC-GUI 和 https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC 上找不到。 您能否帮助下载 GUI 3.2.0.7的 exe 文件。

此致、

Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    很抱歉、TI.com 上尚未提供该版本。

    将软件分发到 TI.com 的新流程一直存在一些问题、因此延迟了此流程。

    再次,我道歉。 该软件将最迟在未来几天内提供、可能在今天晚些时候或明天上午提供。

    最棒的!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、亚伦、

    感谢您的及时响应。

    但是、截至今天、我仍然无法在 TI.com 上下载最新版本的 GUI。  

    如果短期内无法发布该版本、您是否能够提供与 GUI 3.2.0.6匹配的固件版本?

    感谢您的支持、我期待您的答复。

    此致、
    Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    发布最新的 GUI 版本要快得多。 它已经挂起。 感谢您的耐心、因为这会很快得到处理!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    我想知道、您能否提供一些信息、这需要多长时间、或者是否有其他方法可以获取 GUI 副本?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    它应该在明天的一天结束之前完成。 同样、这是系统问题、不能像您现在看到的那样在软件覆盖范围上存在缺口。

     与您私下分享这会花费同样的时间、我非常感谢您的耐心 、因为这会在明天结束时得到解决。

    此致!

    亚伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas 和 Luo、

    请注意、GUI 可在 此处的 EVM 产品页面下找到

    感谢您的耐心!

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 亚伦、
    感谢您提供有关 GUI 下载的信息。 但是、我在尝试从您共享的链接下载 GUI 时遇到"Access Denied"错误、如随附的屏幕截图所示。

    感谢您的支持、感谢您抽出宝贵时间。


    此致、
    Luo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luo:

    我可以确认您的选择吗? 我将与我的团队核实有关该错误代码的信息。

    谢谢!

    亚伦