This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC1438:解决 SPI 就绪状态保持低电平的问题

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1421234/dlpc1438-solve-the-issue-of-spi-ready-status-keeping-low

器件型号:DLPC1438

工具与软件:

是否有其他方法可以解决 SPI 就绪状态保持低电平?

是否可以使用"Standby Mode (待机模式)"命令恢复它?

我们检查并确认我们已将正确的数据发送到1438、但有时会发生 SPI 就绪状态保持低电平的情况、我们想要在不关闭光源引擎的情况下恢复它、那么我们可以使用任何命令吗?