This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000XUV:设置直接成像系统所需的帮助

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000XUV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1421248/dlp9000xuv-assistance-needed-for-setting-up-direct-imaging-system

器件型号:DLP9000XUV

工具与软件:

您好!

我目前正在研究生院研究液晶光学系统、由于 DLP9000XUV 芯片组具有高分辨率功能并且适用于 UV 固化工艺、因此我们的实验室希望建立一种使用 DLP9000XUV 芯片组的直接成像系统。 我想寻求有关使用 DLP9000XUV 配置完整系统所需的元件的指导。

具体而言、我对以下内容感兴趣:

  1. 必要的光学器件和配置。
  2. 任何兼容的 UV 光源固化。
  3. 将 DLP9000XUV 与系统集成所需的控制器、软件和硬件。
  4. 对于冷却系统或其他对确保稳定运行至关重要的外设的任何特定建议。
  5. 为了实现优化设置、我应该考虑随 DLP9000XUV 一起购买任何其他项目。

非常感谢您提供建议。

提前感谢您!

此致、
[朴正宇]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JUNG、您好!

    这里涉及到很多信息。  我更愿意召开电话会议来讨论这一问题。  请接受我的朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix

    我接受您朋友的请求。

    请给我发一条消息。

    [Jung]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我发送给您的消息。