This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:功能

Guru**** 1845620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1419690/dlpdlcr4710evm-g2-capabilities

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具与软件:

大家好、我现在已经将 DLPDLCR4710EVM-G2用作开发平台了、它实际上是第二个监视器。/现在我想迁移到一个系统、在该系统中投影仪可以按需显示闪光灯图像、并且我对提高分辨率感兴趣。 这听起来可能有点懒惰,但我迷路的细节,你能指出我的方向,可能满足这些需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请查看我们在此处提供的 EVM: https://www.ti.com/tool/DLPDLCR471TPEVM

    这是一个 EVM、其分辨率高于您当前使用的 EVM。 它将无法按需更新闪存映像。 必须将图像添加到固件、然后重新编程到设备。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、如果我想保持相同的分辨率、但去寻找一个可编程解决方案、那么最佳解决方案是什么? 我只处理单色或单色图像投影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    使用 DLPC34xx 的 EVM 无法重新刷新固件映像内部的启动界面图像。 我对这个问题没有建议。

    此致!

    John