This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:加载 SPI 闪存

Guru**** 1827040 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1421965/dlpc410-loading-spi-flash-memory

器件型号:DLPC410

工具与软件:

大家好、我将在设计中使用 DLPC410、 需要将 XCF16P 配置 PROM 替换为410勘误表中提供的 Infineon SPI 闪存。 购买410后、我会收到一个用于编程的位文件吗? 是否会有某种手册或说明? 是否需要 JTAG 端口? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    我正在向您发送朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接受、谢谢。