This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:Beagleboneback

Guru**** 1826850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1418938/dlpdlcr2000evm-beagleboneblack

器件型号:DLPDLCR2000EVM

工具与软件:

我使用的是 Beagleboneback 板、我以前能够将 BBB 与笔记本电脑连接、而且我还能够使用 putty 发出命令。 但现在我面临一个问题、每当我尝试连接到 BBB 时、它无法检测到。 BBB 的驱动器也未显示。 我需要帮助以了解出现此问题的原因。

期待您的回复、

谢谢。此致

Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BBB 是社区板、
    您可以联系 BBB 社区和论坛来解决您的问题。
    http://beagleboard.org/
    https://forum.beagleboard.org/
    此致!
    -hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在 bbb 论坛上发布我的查询,因为它显示我的帐户仍处于保留状态,我已经等待了一个星期,但没有来自团队的回复。

    请帮我解决这个问题

    谢谢。此致

    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我上次答复中所指出的、

    BBB 是一个社区板、
    您可能需要联系 BBB 社区和论坛来解答您的问题。