This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLP4710EVM-LC

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1420711/dlpc3479-dlp4710evm-lc

器件型号:DLPC3479

工具与软件:

尊敬的  

我要查看 TI 的 EVM 原理图来制作我们的硬件。  

Q1)所有 GPIO 和 TSTOP 的 I/O 电压电平均为1.8V  

尽管3.3V 电源选择电阻为 DNI (请勿安装)、但从 TI EVM 电路来看、有一个部分可供您在1.8V 和3.3V 之间选择  

我是否可以 在不使用 SN74LVC1G07DCK 的情况下将 DLPC3479 GPIO / TSTPS 引脚连接到具有 FPGA 或 AP 的3.3V I/O 电平引脚 并使用它?

Q2)如果对于 SN74LVC1G07DCK 将 DPP_P1P8V 更改为 P3P3V_INTF (如所连接)。 我认为这是没有问题的。  

   您怎么看  
     

   

e2e.ti.com/.../dlp4710evm_2D00_lc-_5F00_sch_5F00_20220318.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    1. GPIO 电压定义应始终参考 GPIO 外设接口和 I/O 类型子脚本定义表(5-6和5-9)。 控制器电源基准电压决定了从引脚输出的电压。 这意味着下标1 I/O 引脚提供1.8V 电源电压输出。 将 GPIO_1、2和3上拉至3.3V 时、SPI 通信可  在3.3V 下运行。

    2.请随时查看  SN74LVC1G07DCK 数据表、了解如何将此缓冲器/驱动器从1.8V 驱动至3.3V。 这应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚伦·布莱克  

    谢谢你!!