This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:IT6807 EDID

Guru**** 1784590 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650TE, DLPC7540EVM, DLPC4420AEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423332/dlpc7540evm-it6807-edid

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP650TE、、 DLPC4420AEVM

工具与软件:

您好、TI 团队:

   我们要将 DLPC7540EVM 用于 DLP650TE、我在    论坛上发现 IT6807 EDID 问题、链接如下:

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1349229/dlpc7540evm-the-dlpc7540evm-front-end-board-s-it6807e-edid/5145003?focus=true

但在 DLPC4420AEVM 链接中找不到 IT6807的 EDID 文件;

那么、我在哪里可以找到 DLPC7540EVM 的 IT6807 EDID 文件? 或者如何 创建文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    IT6807 EDID 编程器工具文件夹可以在 DLPC4420EVM-SW 的下载中找到、请遵循另一篇 E2E 博文中提到的建议。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Lori Wang、我找到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!