This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP500YX:DLP500YX 8位灰度图形速率(具有照明调制的预存储图形)

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP670S, DLP500YX, DLPC900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1422833/dlp500yx-dlp500yx-8-bit-gray-pattern-rate-prestored-patterns-with-illumination-modulation

器件型号:DLP500YX
主题中讨论的其他器件:DLP670S、、 DLPC900

工具与软件:

和 DLP670S 数据表中的描述

 8位灰度图形速率 (具有照明调制的预存储图形)为2016Hz 和1190Hz

 

但在实际测试中、速度没有这么高。
测试过程如下。

1、设置 照明调制

2、加载图像数据和设置参数。 对于 DLP500YX、最短曝光时间为1034us、这意味着最大帧速率为1000000/1024=967Hz。 对于 DLP670S、最短曝光时间为944us、这意味着最大帧速率为1000000/944=1059Hz、比文档上的值小得多。

我想问、原因是甚么、是因为我们在运作上犯了一个错误? 或者可能遇到一些其他问题。

谢谢

来自 Fldiscovery 的 Pan Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    很抱歉、我在 EVM 指南中写下了包含这些内容的部分、但不够清晰。  在下次更新指南时、我必须澄清这一点。

    具体做法如下。  我将使用 DLP500YX 作为示例。  您需要构建要显示的8位图像的8个1位图像(位平面)。  然后在 Pattern Design (图形设计)框中以8个1位图像的形式输入它们、"曝光时间"为62us。

    这是我解释不清楚的部分。  在双 DLPC900 EVM 指南(DLPU102C)一节中进行了说明 4.6.7图形设置 其中会显示"DLPC900的 LED 使能信号可用于控制 LED 的照明调制。"

    实际上、应该显示您可以直接控制启用(而不是通过 C900)以创建更短的照明时间。  您可以使用控制器的触发输出2或 LED 使能来启动 LED 照明、但必须安排在正确的照明时序将其短路。  系统不会自行缩短时间。

    让我看看8位示例。

    1. LSB -在(62us/128)= 484ns 后切断对 LED 的使能
    2. LSB + 1 -在(62us/64)= 969ns 之后切断 LED 的使能
    3. LSB + 2 -在(62us/32)= 1.94us 后切断 LED 的使能
    4. LSB + 3 -在(62us/16)= 3.88us 后切断 LED 的使能
    5. LSB + 4 -在(62us/8)= 7.75us 后切断 LED 的使能
    6. LSB + 5 -在(62us/4)= 15.5us 后切断 LED 的使能
    7. LSB + 6 -在(62us/2)= 31us 后切断 LED 的使能
    8. MSB -在(62us/1)= 62us 后切断 LED 的使能

    现在、总8位图形时间为8*62us = 496us。  它提供的8位图形速率为(1 / 496us)= 2016Hz、

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix

    非常感谢您的答复。

    根据您提到的方法、可以实现  8位图形速率:(1/496us)= 2016Hz、

    但是、此方法可以通过 DLPC900完全实现、而不是通过启用外部 LED 的控制来完全实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pan:

    您写道:"但此方法可以通过 DLPC900完全实施、而不是通过启用外部 LED 的控制。"

    您是把这个作为一个问题来理解的吗?  通过 GUI、无法直接切断使能短路。   

    ns LED 最小脉冲宽度仅适用于16位序列、并且仅适用于 DLP500YX DMD (DLPC900数据表[DLPS037H]表6-4)。  程序员指南[DLPU018J]部分  2.3.7.4最小 LED 脉冲宽度(以纳秒[ns]为单位) 讨论这一点。

    DLPC900数据表指出、它有可能实现2016 8位操作、但确实需要用户进行特殊实现、并且 GUI 不直接支持。  请注意-有很多事情是 GUI 中不支持的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix

    感谢您的答复。

    也许你误解了我。 我并没有说 GUI 有问题、GUI 也不能这样做。

    我们有许多产品基于您的 DLP 芯片组、因此我们非常熟悉 DLP 驱动器控制。 这是我们的网站,

    www.fldiscovery.com

    您可以提供建议。
    我们还测试了您的许多产品、 只有 DLP500YX 和 DLP670S 需要 外部 LED 使能控制器来  创建更短的照明时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    我已向您发送了一个朋友邀请、以便我们可以潜在地设置电话会议。

    Fizix