工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在开发一个涉及 Allwner R16 SoC 和 DLPC3433 DLP 的项目。 该设置包括使用 LT6911 HDMI->DSI 转换器的 HDMI 输入与使用外部多路复用器的 SoC DSI 源之间的切换视频源。 请参见下面的图表。
我们遇到的问题是、在切换多个视频源后、DLPC 图像会冻结或显示伪影。
为了尝试缓解这个问题、我们目前使用以下开关算法:
1.检测 HDMI 插件或拔插件。
2.冻结 DLPC 图像。
3.等待100 ms。
4.将 DLPC 切换至内部视频模式。
5.等待100毫秒。
6.将 DLPC 置于空闲模式。
7.等待200毫秒。
8.使用 MUX 切换视频源。
9.等待200毫秒。
10.唤醒 DLPC。
11、等待100 ms。
12.将 DLPC 切换至外部电源。
13、等待100 ms。
14.解冻 DLPC 映像。
我们怀疑这可能是多路复用器切换过程中的 DSI 信号完整性问题导致的。 我们的假设是在开关期间可能会损害 DSI 信号完整性、这会影响 DLPC3433正确处理输入信号的能力。
请您 回答以下问题、以帮助我们缓解该问题?
- 使用外部多路复用器切换 DSI 信号时、建议通过哪些过程配置 DLPC3433?
- 在切换 DSI 源后、是否有 I2C 复位命令或其他方法来重新初始化 DLPC3433以确保正常运行?
- 我们是否应该在与多路复用器切换之前停止 DSI 接口以防止出现信号完整性问题?
- 日志、寄存器转储等附加信息是否有助于进一步诊断?
非常感谢您就此问题提供指导!
此致、
Vitali Niakhai.