请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR471TPEVM 主题中讨论的其他器件:DLPC6540
工具与软件:
我无法使用 GUI 工具上传板 img 文件。
如何使引导加载程序正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我无法使用 GUI 工具上传板 img 文件。
如何使引导加载程序正常工作?
您好、用户:
欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP技术的兴趣。
请参阅以下说明、了解如何在引导加载程序模式下对系统进行编程或使用 JTAG 对引导加载程序进行编程。
1.关闭 EVM/定制板的电源
2.使用控制器连接主机板上的 BOOT_HOLD 跳线 J9
3.用 USB 电缆将 PC 连接到 EVM 以与 EVM GUI 进行通信
4.打开 EVM 的电源并在 EVM GUI 中检查 Connection 状态
5.如果能够看到连接、请尝试使用 TI.com 上提供的最新固件进行刷写
仅当您无法进行通信时、才需要使用 JTAG 对引导加载程序进行编程。
JTAG 闪存编程器可从以下位置获得: https://www.ti.com/dlp-lightcrafter4500-jtag-flash